请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561 大家好、
我有一位客户正在寻找 BQ27Z561的库仑计数器上的最坏情况误差。
如果我们使用环境校准来消除偏移和增益误差、并且只留下与漂移相关的误差、我们得到:
总误差=(增益误差漂移)*(ΔC)*输入+(偏移误差漂移)*(ΔC)
在 BQ27Z561数据表中、库仑计数器中的增益误差漂移以 LSB/C 为单位、而不是 ADC 数据表中显示的典型 ppm/C 为单位。
![]()
我的问题是、由于我最终希望增益误差是无单位的、因此是否应将增益误差漂移视为:
1) 9.8/(2^16)
2) 9.8/(2^15)
我不清楚上面使用的是哪一个、因为15位+符号、过输入电压范围测试条件
谢谢。
奥斯汀·艾伦