This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821:在125°C 将器件焊接到板上后通过贝克将板

Guru**** 2523430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203470/tpsm82821-beck-the-board-after-solder-part-on-board-at-125c

器件型号:TPSM82821

大家好、

客户  在其产品上使用了我们的 TPSM828211SILR 和 TPSM828214SILR、在将部件对板放置后、他们计划在125 ℃ 处将电路板烘干3h; TPSM828211SILR、TPSM828214SILR  数据表的存储温度显示为-55℃ 至125℃。 那么、您认为他们是否可以这样做? 有任何风险?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    感谢您使用 E2E、

    您需要注意器件结温、只要器件结温低于125 ℃、 数据表中指定的应该不会出现任何问题。

    烘烤测试期间是否工作了器件?

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moheddin:

    感谢您提供反馈、器件将在烘烤条件下断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    应该不会有任何问题。

    此致、

    Moheddin。