This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:如何在反馈网络中应用遥感

Guru**** 2383360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A, UCD90160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203123/tps543c20a-how-to-apply-remote-sense-with-a-feedback-network

器件型号:TPS543C20A
主题中讨论的其他器件: UCD90160

您好!

我们需要将 TPS543C20A 与 UCD90160裕度调节 IC 配合使用。 我们需要1.0V 输出、裕度范围为0.99V 至1.01V。  根据 UCD90160应用手册和 UCD90160、需要一个反馈网络、特别是需要一个顶部电阻器来计算裕度调节滤波器的值。  

TPS543C20A 使用遥感差分放大器。 数据表提供了一般性说明并提到可以使用电阻分压器。 但是、除了确保 RSP 引脚连接到反馈点之外、没有有关遥感连接反馈电路的确切方式的参考应用电路。

顶部电阻器是如何连接的? 您是在控制器输出端附近本地连接它、还是在负载上远程连接它?  

如何运行到负载的 RSP 和 RSN 连接? 。

方框图显示了开环差分放大器的 RSP 和 RSN 输入。 数据表显示差动放大器具有75dB 的开环增益。 这是如何工作的? 如果差分放大器增益为5623、则反馈电压必须为160微伏才能在基准点获得900mV。  

非常令人困惑。 请澄清。   

V/r、

查克·桑普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck、您好!  

    您是否在数据表中阅读了第8.4.16节"RSP/RSN 遥感功能"? 另请参阅图23和24、了解它们如何连接到负载以及如何与反馈电阻器一起使用 RSP。  

    裕度调节电路进入 RSP。

    浏览完毕后、如果您有任何疑问、

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    RSP 和 RSN 应作为一对差分迹线以开尔文方式连接到负载检测点、而不是本地检测点。 使用反馈电阻分压器时、应将反馈电阻分压器的顶部电阻连接到负载的检测点、RSP 应连接到该分压器的中点。  

    相对于 RSP、RSN 和参考点的反馈电压。 VSEL 用于对基准电压进行编程-这是 RSP 引脚所需的电压(假设 RSN 连接到 GND)。 请记住、在实际系统中、由于反馈分量的原因、增益不是75dB。 开环增益是指未 连接任何反馈组件时的差分放大器增益。

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Britton。 我们不确定差分放大器是如何设置的。 我们只是想在不丢失遥感功能的情况下添加反馈网络。 我们同意您建议的连接 、除非我们将添加环流电阻器以确保反馈不会进入开环。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tahar。 我漏掉了数据。