主题中讨论的其他器件: UCD90160
您好!
我们需要将 TPS543C20A 与 UCD90160裕度调节 IC 配合使用。 我们需要1.0V 输出、裕度范围为0.99V 至1.01V。 根据 UCD90160应用手册和 UCD90160、需要一个反馈网络、特别是需要一个顶部电阻器来计算裕度调节滤波器的值。
TPS543C20A 使用遥感差分放大器。 数据表提供了一般性说明并提到可以使用电阻分压器。 但是、除了确保 RSP 引脚连接到反馈点之外、没有有关遥感连接反馈电路的确切方式的参考应用电路。
顶部电阻器是如何连接的? 您是在控制器输出端附近本地连接它、还是在负载上远程连接它?
如何运行到负载的 RSP 和 RSN 连接? 。
方框图显示了开环差分放大器的 RSP 和 RSN 输入。 数据表显示差动放大器具有75dB 的开环增益。 这是如何工作的? 如果差分放大器增益为5623、则反馈电压必须为160微伏才能在基准点获得900mV。
非常令人困惑。 请澄清。
V/r、
查克·桑普森