This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952:BQ77216下拉 BQ76952 CHG 输出

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202791/bq76952-bq76952-bq77216-pulling-down-bq76952-chg-output

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ77216

您好

我有疑问需要您的帮助。

BQ76952的 CHG 输出高电平为 Vbat+11V、低电平为 Vbat。  

触发 BQ77216后、它控制红色框中的 MOS、并将 BQ76952的 CHG 拉至 GND。 如何确保将 BQ76952的 CHG 拉至 Vbat 而不是 GND。

当触发 BQ77216时、BQ76952的 CHG 仍可以输出高电平 Vbat+11V。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:  

    没错、该配置将 CHG 栅极下拉至 GND。 因此、您共享的图像也显示 DOUT 和 COUT 分别连接到 DFETOFF 和 CFETOFF。 这可确保 BQ779216关闭 BQ76952的 FET 驱动器、并避免电荷泵放电。

    所选的下拉电阻必须确保不会从电池中消耗过多电流。

    如果他们希望在不使用 DFETOFF/CFETOFF 引脚的情况下拉栅极、则可能需要额外的电路来确保 BQ76952电荷泵不会放电。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    感谢你的帮助。

    是否可以 像图中那样直接连接?

    BQ76952的 CFETOFF 引脚的最大输入电压为5.5V、而 BQ7721602的最小输出电压为6V、MCU 的 IO 端口通常为5V。 上图中的三个信号直接连接在一起、即使 FETOFF 可以由齐纳钳位也是如此。 DCOT 引脚还连接到 MCU 的 IO 端口、这是否会损坏 MCU 的 IO?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    您认为  CFETOFF 的建议最大值是5.5V。 我见过客户使用5V 或5.5V 齐纳二极管来限制进入引脚的电压。 该图是一个示例、它不一定需要连接到 MCU。

    它们只需通过同一条线路将相同的钳位电压连接到 BQ76952和 MCU。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙