主题中讨论的其他器件: BQ77216
您好
我有疑问需要您的帮助。
BQ76952的 CHG 输出高电平为 Vbat+11V、低电平为 Vbat。
触发 BQ77216后、它控制红色框中的 MOS、并将 BQ76952的 CHG 拉至 GND。 如何确保将 BQ76952的 CHG 拉至 Vbat 而不是 GND。
当触发 BQ77216时、BQ76952的 CHG 仍可以输出高电平 Vbat+11V。

正在等待您的回复。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我有疑问需要您的帮助。
BQ76952的 CHG 输出高电平为 Vbat+11V、低电平为 Vbat。
触发 BQ77216后、它控制红色框中的 MOS、并将 BQ76952的 CHG 拉至 GND。 如何确保将 BQ76952的 CHG 拉至 Vbat 而不是 GND。
当触发 BQ77216时、BQ76952的 CHG 仍可以输出高电平 Vbat+11V。

正在等待您的回复。
谢谢
星形
您好、Star:
没错、该配置将 CHG 栅极下拉至 GND。 因此、您共享的图像也显示 DOUT 和 COUT 分别连接到 DFETOFF 和 CFETOFF。 这可确保 BQ779216关闭 BQ76952的 FET 驱动器、并避免电荷泵放电。
所选的下拉电阻必须确保不会从电池中消耗过多电流。
如果他们希望在不使用 DFETOFF/CFETOFF 引脚的情况下拉栅极、则可能需要额外的电路来确保 BQ76952电荷泵不会放电。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
你好,Luis
感谢你的帮助。
是否可以 像图中那样直接连接?
BQ76952的 CFETOFF 引脚的最大输入电压为5.5V、而 BQ7721602的最小输出电压为6V、MCU 的 IO 端口通常为5V。 上图中的三个信号直接连接在一起、即使 FETOFF 可以由齐纳钳位也是如此。 DCOT 引脚还连接到 MCU 的 IO 端口、这是否会损坏 MCU 的 IO?
正在等待您的回复。
谢谢
星形