This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069 ISOA 公式问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, CSD19536KTT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203176/lm5069-lm5069-isoa-formula-question

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT

您好、先生/女士:

我对 LM5069产品说明书有一些问题、

问题1: 我 想询问数据表的9.2.1.2.5部分、该部分指出与 CSD19536KTT 配合使用时、元件可承受30V、9A in 10ms 和30V、20A in 1ms。 这些数据是如何获得的? 此外、线性模式下 MOS 的实际运行时间约为7.06ms。 将公式替换为1ms/10ms 间隔的 SOA 值是否正确?

问题2.  上面的公式显示 Tc、max = 63.6度。 我可以问一下这个值是如何获得的吗?

    是否可以使用公式 ΔTJ = P×RθjC×ZθjC、然后使用 TC、MAX =ΔTJ + TA 来计算 TC、max 的值?

问题3: LM5069设计计算器工具可提供相应的最大允许电流、对应持续时间为10us/100us/1ms/10ms/100ms。 我想知道这些值是如何在表中计算的。

问题4: 如果将工具提供的值代入上述公式、是否可以计算 ISOA? 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    A1) SOA 详细信息可在 CSD19536KTT 数据表中找到。  9.2.1.2.5部分中给出的 7.06ms 间隔的 SOA 估算方法是正确的。

    A2)请参考公式-5

    A3)  10us/100us/1ms/10ms/100ms 的 SOA 数据可在 MOSFET 数据表中找到

    a4)是

    此致、

    勒凯什