This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:输入电流检测

Guru**** 2512525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201222/bq25601-input-current-detection

器件型号:BQ25601

大家好、

当我在 BQ25601上进行测试时、 可以看到 REG07位[7]设置为1、而且启动期间输入电流限制设置为2.4A。 但当我将电流限制设置为另一个值时、再将输入电压降低到4V、再重新增大到4.5V、输入限制再次设置为2.4A。 这很奇怪、因为输入电流限制检测仅在启动周期内应用。 我可以看到充电器处于 VINDPM 状态、但芯片未关闭、因此当输入电压从4上升到4.5时不应应用检测。 但是、当我将 VINDPM 设置为其他值(默认值4.5V)、例如4.2V 或5V 时、输入电流限制将不会被重置。 您能帮助检查一下吗?

测试条件:  

输入电压:4.5V - 4V - 4.5V

电池电压:3.8V

关闭看门狗计时器

其他为默认值。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    对于输入电压、您是否在 VBUS 引脚上进行了测量?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    我测试板上的电压(C1 PIN/TP3和 PGND)、电压准确。

    忘记指出这种情况仅在 SYS 和 BAT 无连接时发生。 如果连接了电池(我在此处使用电源)、ILIM 将不会复位。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    1.您测试过 EVM 吗?

    2.您的意思是当 SYS 和 BAT 悬空时(即只有 VBUS 存在)、输入电流限制寄存器(REG00[4:0])可能会在测试期间复位为默认值吗?  

    3. 您的意思是当 VBUS 和 VBAT 都存在时,输入电流限制寄存器(REG00[4:0])在您的测试过程中不会重置为默认值?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁、

    1.是。

    2.是的。

    3.是的。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    VBUS =  4V - 4.5V 时、这是正常情况。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    您能告诉我这种现象的原理吗? 谢谢。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    当您将输入电源切换至低于 VINDPM 阈值、然后再切换回高于该阈值时、器件会看到这是一个插入的新输入、并且它会将输入电流限制复位回检测到的原始值2.4A。  

    此致、

    加勒特