大家好、
当我在 BQ25601上进行测试时、 可以看到 REG07位[7]设置为1、而且启动期间输入电流限制设置为2.4A。 但当我将电流限制设置为另一个值时、再将输入电压降低到4V、再重新增大到4.5V、输入限制再次设置为2.4A。 这很奇怪、因为输入电流限制检测仅在启动周期内应用。 我可以看到充电器处于 VINDPM 状态、但芯片未关闭、因此当输入电压从4上升到4.5时不应应用检测。 但是、当我将 VINDPM 设置为其他值(默认值4.5V)、例如4.2V 或5V 时、输入电流限制将不会被重置。 您能帮助检查一下吗?
测试条件:
输入电压:4.5V - 4V - 4.5V
电池电压:3.8V
关闭看门狗计时器
其他为默认值。
此致、
彼得