This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:OCP 问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201858/lm5176-ocp-issue

器件型号:LM5176

您好  

客户 OCP 设置约为10A、但实际测试如下

12V 输入电压、12V 输出 OCP 约为3A

24V 输入电压、12V 输出 OCP 大约8A

9V 输入、12V 输出 OCP 大约4A

您可以帮助查看下面的 LM5176原理图以及调节  

谢谢

e2e.ti.com/.../5226.lm5176.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    查看原理图时、我发现您使用的是10m Ω 电阻器进行电流感应(RS2)。
    这对于10A OCP 目标可能已经过大。

    我们有一个用于 LM5176的设计计算器工具、该工具有助于获取电流纹波值和最大额定值的估算值。
    该工具可从产品页面下载:
    https://www.ti.com/product/LM5176#design-tools-simulation

    我建议根据计算器调整感应电阻器、并检查是否也需要调整补偿。

    如果您需要其他帮助和进一步审查、请告诉我。
    为此,了解完整的输入/输出电压和电流范围(输入电压9V-24V?、输出电压12V,输出电流?)也会很有帮助。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Niklas

    把 RS2更改为5MR 后、测试后、降压24V/36V 输入时、OCP 为10A 升压9V/12V 时、OCP 约为7-8A 也会将 OCP 点更改为5A 以进行测试、 而且 OCP 在降压/升压期间是否准确、您能帮助我修改多少补偿电容器吗? 外壳、输入电压9-36V、VOUT 12V、IOUT 10A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    使用另一个检测电阻时、调节环路可能会受到影响、并且可能需要调整补偿以获得稳定的系统。
    快速入门计算器包含78-80线中的补偿元件部分。 您可以直接看到输入不同组件值会影响波特图。

    请确保您选择的元件能够为关键输入电压显示良好的稳定性结果。

    如果系统运行稳定但问题仍然存在、请告诉我。
    此致、
    尼克拉斯