Other Parts Discussed in Thread: LM5176
您好
客户 OCP 设置约为10A、但实际测试如下
12V 输入电压、12V 输出 OCP 约为3A
24V 输入电压、12V 输出 OCP 大约8A
9V 输入、12V 输出 OCP 大约4A
您可以帮助查看下面的 LM5176原理图以及调节
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Gareth:
感谢您使用 e2e 论坛。
查看原理图时、我发现您使用的是10m Ω 电阻器进行电流感应(RS2)。
这对于10A OCP 目标可能已经过大。
我们有一个用于 LM5176的设计计算器工具、该工具有助于获取电流纹波值和最大额定值的估算值。
该工具可从产品页面下载:
https://www.ti.com/product/LM5176#design-tools-simulation
我建议根据计算器调整感应电阻器、并检查是否也需要调整补偿。
如果您需要其他帮助和进一步审查、请告诉我。
为此,了解完整的输入/输出电压和电流范围(输入电压9V-24V?、输出电压12V,输出电流?)也会很有帮助。
此致、
尼克拉斯