This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电池放电期间的 SOC 跳变问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191302/bq27426-the-problem-of-soc-jump-during-battery-discharge

器件型号:BQ27426

1、电池在1A 放电周期内(每容量减少1%,停止放电,10分钟再放电),放电到附近的截止电压, SOC 概率跳到0 (24%跳到0%)。 这是一种正常现象吗?

2.在10°环境中、电池1A 持续放电时 SOC 跃升几次(12%跃升到99%、14%跃升到99%)、可能的原因是什么? 如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    您检查过 bq27426是否支持您的电池化学方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:我在另一个 E2E 主题中回答了这个问题。 请确保适当配置了负载预测。

    #2:你有显示此内容的日志文件吗?  发生这种情况时、什么是真正的 RM 和真正的 FCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    已添加#2的日志,请检查它。

    e2e.ti.com/.../1A-discharge_2C00_12_25002D00_99_2500_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来电量监测计经历了复位。 RM 不会在放电期间跳得太高、除非电芯状态(放电深度)以某种方式跳跃(例如在重置期间强制使用 OCV)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    基于您的推测、我们使用问题发生时使用的相同设备和软件进行了多次复制测试、并且没有向上跳至99%。
    还有其他疑问吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有其他疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然需要寻求帮助。

    根据日志可以看到、12%-99%后电池已放电、SOC 保持在99%。 FCC 和 RM 几乎相同。 出现问题与重置之间有何关联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在电芯放电或充电时发出复位命令、那么电量监测计将对电芯状态进行胡乱猜测、这通常会导致较大的错误、因为无法在存在电流时准确确定电芯状态(电芯未放松)。 这就是除非绝对必要(例如断电和配置)、否则不应重置电量监测计的原因之一。