请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27524 尊敬的团队:
请帮助检查 UCC27524DSDR 在整个温度范围-40C 至125C 内的输入信号高阈值电压。
我们想知道当 PWM 电压接近阈值时 高达1.8V。

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
请帮助检查 UCC27524DSDR 在整个温度范围-40C 至125C 内的输入信号高阈值电压。
我们想知道当 PWM 电压接近阈值时 高达1.8V。

谢谢!
安德烈、您好!
1.8V 在驱动器的迟滞范围内。 因此、如果输出当前为高电平、它将保持高电平、如果当前为低电平、它将保持低电平。 如果您使用0 - 1.8V 信号进行驱动、则输出绝不应开启。 但是、输入阈值会随 VDD 而变化:

因此、在 VDD 非常低时、它可能会导通。 这适用于不同的驱动器、但一般规则仍然适用。 此外、1.8V 相当接近阈值、因此过冲可以打开驱动器并使其保持在高电平。
最后、输入引脚应至少由3.3V 信号驱动。 这将提供最佳的一致性。 如果您的控制器仅支持1.8V 输出、您可以添加电平位移电路。
谢谢。
A·M·