This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:输入信号高阈值电压

Guru**** 2503005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202851/ucc27524-input-signal-high-threshold-voltage

器件型号:UCC27524

尊敬的团队:

请帮助检查 UCC27524DSDR 在整个温度范围-40C 至125C 内的输入信号高阈值电压。

我们想知道当 PWM 电压接近阈值时 高达1.8V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    1.8V 在驱动器的迟滞范围内。 因此、如果输出当前为高电平、它将保持高电平、如果当前为低电平、它将保持低电平。 如果您使用0 - 1.8V 信号进行驱动、则输出绝不应开启。 但是、输入阈值会随 VDD 而变化:

    因此、在 VDD 非常低时、它可能会导通。 这适用于不同的驱动器、但一般规则仍然适用。 此外、1.8V 相当接近阈值、因此过冲可以打开驱动器并使其保持在高电平。

    最后、输入引脚应至少由3.3V 信号驱动。 这将提供最佳的一致性。 如果您的控制器仅支持1.8V 输出、您可以添加电平位移电路。

    谢谢。

    A·M·