This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1:平衡期间电压读数问题-平衡暂停时自动平衡占空比会复位?

Guru**** 2603205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202345/bq79616-q1-bq79616-q1-issue-with-voltage-readings-during-balancing---auto-balancing-duty-cycle-gets-reset-on-balancing-pause

器件型号:BQ79616-Q1

尊敬的:

按照之前的建议、我已经实现了平衡暂停(与滤波器设置保持一致)、以在 CBFET 处于活动状态时消除对电压读数的影响。

I 测量@1Hz、每次读取前的暂停为40ms。

我现在已经注意到、暂停和取消暂停平衡显然会重置奇/偶自动平衡占空比。 这意味着由于平衡未暂停于1Hz、因此从未完成过占空比、但最低可选占空比为每5秒一次。 因此、这种方法不仅会破坏平衡、还会引入奇/偶不平衡。

您能否证实这一观察结果?

TI 建议的用于从平衡活动中清除读数的方法是什么?

另一项建议是在 SW 中将其计算出来、但由于 自动平衡可以自主工作、因此这也不是那么容易。

此致

朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    电池平衡的"暂停"或"取消暂停"不应清除平衡计时器。 只应在启动自动电池平衡时首次设置"Bal_GO"、虽然设置或清除了"CB_PAUSE"位、但不应设置"BAL_GO"位。 请尝试这样做、如果您仍然遇到问题、请共享您发送的命令列表、如果可能、请共享逻辑分析仪日志。

    此致、

    拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可能就是这样、谢谢。 我漏掉了'CB_PAUS'和'BAL_GO'位的不同语义。 将进行相应的修复、并期望其随后正常工作。