请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 尊敬的:
按照之前的建议、我已经实现了平衡暂停(与滤波器设置保持一致)、以在 CBFET 处于活动状态时消除对电压读数的影响。
I 测量@1Hz、每次读取前的暂停为40ms。
我现在已经注意到、暂停和取消暂停平衡显然会重置奇/偶自动平衡占空比。 这意味着由于平衡未暂停于1Hz、因此从未完成过占空比、但最低可选占空比为每5秒一次。 因此、这种方法不仅会破坏平衡、还会引入奇/偶不平衡。
您能否证实这一观察结果?
TI 建议的用于从平衡活动中清除读数的方法是什么?
另一项建议是在 SW 中将其计算出来、但由于 自动平衡可以自主工作、因此这也不是那么容易。
此致
朱利安