This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:CEDV SOC

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202870/bq4050-cedv-soc

器件型号:BQ4050

大家好、

对于 BQ4050中使用的 CEDV 算法、我有一些疑问、

当电压随负载电流变化而下降时、BQ4050如何针对不同的放电电流跟踪 SOC。 在这种情况下、SOC 是否随电压电平的变化而跳跃?

BQ4050是否用于动态负载电流?

谢谢。此致、

维什努五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishnu:

    CEDV 不使用 Impedance Track 等预测性建模、它主要依赖于库仑计数、CEDV 算法提供了放电结束附近的3个点、可根据电压、温度和电流校正 SOC。

    CEDV 精度不如 Impedance Track 精确、因为它不使用预测性建模。 如果您需要在低温和/或脉冲负载中进行电量监测、根据使用的建模、CEDV 很可能会在 EDV 附近出现 SOC 跳变。

    此致、

    怀亚特·凯勒