主题中讨论的其他器件: TPS65981、 TPS65987
我们有一个产品包含2个部件,都由电池供电。 当其中一个电池电量耗尽时、另一个可通过 USB-type C 为其供电、它会先提供5V 电压、然后切换到12V。 这 两个部件都使用 TPS65981的小型 Type-C 电路板。 现在我们无法在市场上购买 TPS65981、因此我们 使用 TPS65982设计了仿真板(虽然 不 推荐在新设计中采用65982、但我们仍然可以在市场上购买一些)。 现在、我们遇到了与 TPS65981合作的一些问题:
我将 TPS65981的旧固件写入65982电路板闪存中、仅当两个使用 TPS65982的部件都可以转换为12V 时。 如果拉电流侧使用65982、灌电流侧使用65981、则拉电流仅输出5V、而不切换到12V。 什么原因可能导致此问题? 我们能解决它吗? 或者我们必须在两侧使用同一个芯片?
5V 输出为内部5V 电源路径、12V 输出为内部高压电源路径;PP_EXT 用作电源输入。