This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:搭配 TPS65981使用

Guru**** 2586365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198930/tps65982-work-with-tps65981

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65981TPS65987

我们有一个产品包含2个部件,都由电池供电。 当其中一个电池电量耗尽时、另一个可通过 USB-type C 为其供电、它会先提供5V 电压、然后切换到12V。 这 两个部件都使用 TPS65981的小型 Type-C 电路板。 现在我们无法在市场上购买 TPS65981、因此我们 使用 TPS65982设计了仿真板(虽然 不 推荐在新设计中采用65982、但我们仍然可以在市场上购买一些)。 现在、我们遇到了与 TPS65981合作的一些问题:

我将 TPS65981的旧固件写入65982电路板闪存中、仅当两个使用 TPS65982的部件都可以转换为12V 时。 如果拉电流侧使用65982、灌电流侧使用65981、则拉电流仅输出5V、而不切换到12V。 什么原因可能导致此问题? 我们能解决它吗? 或者我们必须在两侧使用同一个芯片?

5V 输出为内部5V 电源路径、12V 输出为内部高压电源路径;PP_EXT 用作电源输入。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您与我们联系!
    我需要一些其他信息来帮助我解决此问题。 您使用的 GUI 是什么?固件版本是什么? (请参阅下图中突出显示的部分以供参考)
    此外、您能否提供项目文件、二进制文件和 PD 日志? 感谢您的耐心。

    此致、
    Aya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    "GUI"您是指 TPS659xx 应用程序自定义工具"GUI 构建版本"吗? 如果是、我 在计算机上安装的版本是6.1.3。 我已尝试在以下步骤中使用它:1. 新项目:选择设备(我选择 TPS65982)-->标准-->雷博德(None)--> DRP,首选电源;固件基本映像版本为0001.12.11   2.在"Project"菜单下、从 Project 导入设置、我导入了之前生成的*。pjt 文件(可能是2年前、不是我导出的)   3.在"Binary"菜单下选择"Flash from current project",固件将 被 Witten 放入闪存中。

    我还尝试了其他方式、从工程中导入设置后、在"Firmware Base Image"下选择"Change File"、并将默认的 TPS65981_2_6_v0001_12_11.bin 更改为之前生成的旧的 low-region 二进制文件(固件基本映像版本为0001.12.07);然后保存二进制文件并将其写入电路板闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HUB_2D00_3A.pjt

    这是项目文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我无法上传二进制文件、可能文件太小或其他原因。

    我不知道如何查看 PD 日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    此时、我建议使用6.1.3 GUI 从头开始生成新项目、而不是导入旧文件。 您可以按照您在步骤1中提到的相同步骤进行操作。 在将工程从一代导入到下一代时可能会出现问题。  此外、您还可以使用 PD 分析器查看 PD 日志。 如果您想购买 PD 分析仪、请点击以下链接。 https://www.totalphase.com/products/usb-power-delivery-analyzer/

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Aya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我已经尝试启动一个新项目并从头开始生成固件、但结果与以前相同。

    您是否曾一起使用过 TPS65982和981? 或者您是否遇到过类似的问题?

    这2个芯片 USB-PHY、是 PD 不是彼此兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    我曾尝试一起使用 TPS65982和981、但同样也遇到了一些问题。 它们都是较旧的器件、因此稍后在项目中也可能会导致更多问题。 因此、我强烈建议使用我们更新的产品(TPS65987)。 以下是链接: https://www.ti.com/product/TPS65987D  

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我们已经向客户售出了很多采用 TPS65981的产品。 我们 希望我们的替换设计能够与旧设计兼容。 TPS65987是否可以与 TPS65981完全兼容?

    此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我对这个问题有点困惑。 如果 TPS65982和 TPS65981 都 符合 USB PD 规范、则它们应该正常工作。 该问题的根本原因是什么? 我们再深入探究一下这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    我理解你的困惑。 TPS65981和982都遵守  USB PD 2.0规范、我们不再支持该规范。  因此、遗憾的是、我们无法帮助修复这些器件的错误。 我建议查看有关 USB PD 2.0与3.0的链接: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/usb-power-delivery-2-vs-3。

    TPS65987应该能够兼容您的重新设计、但我会对此进行进一步研究、并在本周结束时与您联系。

    此致、

    Aya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢斯蒂芬。 我会在星期五之前回复您。

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    您是否已了解此 TPS65987?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的耐心。 是的、您可以在重新设计时使用 TPS65987、我们将能够为此产品提供支持。 如果您有任何问题、请告诉我、我们可以进一步研究。  

    此致、

    A·克德尔