This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B 充电未启动。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201323/bq51050b-bq51050b-charging-is-not-start

器件型号:BQ51050B

您好!

在我们的项目中、我们使用 BQ51050B 作为带 Rx 线圈的接收器(WR2230-26M8-G)、并使用 BQ50002AEVM-607作为发送器。 我们无法给电池充电、也不知道如何解决。 我附上了我们的原理图文件。 请回顾并提出可能的解决方案。 我们不胜感激。   

谢谢。此致、

N·亚达夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 C13和 C14值如此低? 它应该在线圈频率为100kHz 时形成谐振电路。 您的线圈具有27uH@100kHz。 因此 C13和 C14应具有并联电容95nF +/-。 尝试更改它们、看看它会怎样运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将更改它、让您了解它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nisha:

    请告诉我是否还有任何其他问题、但是的、我确实同意 Jiri 的观点、即 串联和并联的总电容 应该不同。  

    按照此处的过程操作: [PDF]如何为无线电源 RX 线圈选择电容器值? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛、我获得了 串联电容的总电容应约为95nF 而不是您拥有的970 nF 和串联电容、而并联电容器的总电容应为947 pF (这在您的原理图中看起来很好)。  

    如果可以、当无线通电时、能否在 RECT 引脚处提供一些波形?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    感谢您关注我的问题。 在更改电容器值后、它是正常工作的。

    此致、

    尼沙·亚达夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,安东尼

    感谢您的建议。 在更改电容器值后、它可以正常工作。 我已经在 RECT 引脚上连接了波形、请找到它。

    此致、

    N·亚达夫