您好!
在我们的项目中、我们使用 BQ51050B 作为带 Rx 线圈的接收器(WR2230-26M8-G)、并使用 BQ50002AEVM-607作为发送器。 我们无法给电池充电、也不知道如何解决。 我附上了我们的原理图文件。 请回顾并提出可能的解决方案。 我们不胜感激。
谢谢。此致、
N·亚达夫 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nisha:
请告诉我是否还有任何其他问题、但是的、我确实同意 Jiri 的观点、即 串联和并联的总电容 应该不同。
按照此处的过程操作: [PDF]如何为无线电源 RX 线圈选择电容器值? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛、我获得了 串联电容的总电容应约为95nF 而不是您拥有的970 nF 和串联电容、而并联电容器的总电容应为947 pF (这在您的原理图中看起来很好)。
如果可以、当无线通电时、能否在 RECT 引脚处提供一些波形?
此致、
安东尼·范