This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023-2NBEVM:更高频变压器的设计问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023-2NBEVM, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200105/lm5023-2nbevm-design-problem-with-higher-frequency-transformer

器件型号:LM5023-2NBEVM
主题中讨论的其他器件: LM5023

您好!

我 已经购买了 LM5023评估板 (LM5023-2NBEVM)、并 尝试在 Tina 软件中对其进行仿真。 它非常适合55kHz 频率下设计的变压器、此外还观察到准谐振波形。  

LM5023的数据表中提到 IC 能够处理高达130kHz 的频率。 因此、我尝试了针对100kHz 频率设计的变压器、但在仿真而不是准谐振的情况下、获得了谷底开关、之后会出现收敛误差。

我已经 通过考虑 LM5023数据表中给出的计算(等效45 (R1)、等效于 51 (R2)、等式 第54 (CD)页)。
为了获得100kHz 的准谐振波形、我还需要修改哪些其他参数?

我在100kHz 变压器收敛发生之前附加仿真波形。


此致、
拉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、  

    感谢您关注 LM5023 QR 反激式控制器。

    该控制器的最大频率钳位为130kHz、不允许在更高的频率下进行开关。  LM5023数据表第17页的图13显示了开关频率与标准化输出功率之间的一般变化。  通常可以在全功率和最低输入线路电压下选择目标开关频率(fSW)。  然后、对于任何给定的仍在 QR 模式下运行的输出功率等级、fSW 随着输入电压的提高而增加。  在低压线路中选择 fSW = 100kHz、全功率模式在较低功率等级或更高 Vin 条件下为 QR 运行留下的空间很小、然后被钳位到 DCM 谷值开关。   

    将纵轴缩放到每分段25kHz、100kHz 对应于底部的第4条水平线。  在所有功率级别下、高压线运行都可能仅在 DCM 下工作(直到跳跃模式)。  这往往会降低 QR 在中等功率等级下实现更高效率的有效性。  

    对于仿真、我建议您从15页上的公式13开始以100kHz 的 fSW 目标值进行新设计、而不使用 EVM 设计、只需更改变压器和 R1、R2、CD。  Rsense 等其他元件也可能需要更改。

    我不确定是什么导致了收敛问题、但 IAUX 和 VAUX 上明显的振铃可能是这一问题的原因。   
    我建议在很可能产生此振铃的元件上使用 RC 缓冲器来严重抑制这些振荡。   
    除此之外、尝试调整一些仿真参数、例如最小时间步长、最小误差等、以帮助实现收敛。

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ulrich 的解释。