主题中讨论的其他器件: LM5023
您好!
我 已经购买了 LM5023评估板 (LM5023-2NBEVM)、并 尝试在 Tina 软件中对其进行仿真。 它非常适合55kHz 频率下设计的变压器、此外还观察到准谐振波形。
LM5023的数据表中提到 IC 能够处理高达130kHz 的频率。 因此、我尝试了针对100kHz 频率设计的变压器、但在仿真而不是准谐振的情况下、获得了谷底开关、之后会出现收敛误差。
我已经 通过考虑 LM5023数据表中给出的计算(等效45 (R1)、等效于 51 (R2)、等式 第54 (CD)页)。
为了获得100kHz 的准谐振波形、我还需要修改哪些其他参数?
我在100kHz 变压器收敛发生之前附加仿真波形。
此致、
拉杰