This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:中断以检测器件何时启动和运行

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202480/tps65988-interrupt-to-detect-when-device-is-up-and-running

器件型号:TPS65988

有一个使用 TPS65988的应用。  对器件进行复位时、我希望在器件完成启动时收到一条中断消息、以便能够读取固件版本和客户使用寄存器。  我希望补丁加载的中断能够正常工作、因为它在我供电后不久就会触发。  但是、如果我尝试在检测到补丁加载的中断后立即读取中断事件寄存器、TPS65988不会通过 I2C 总线发送任何内容。  器件启动时是否有其他方式获得中断?  还是只需要轮询 MODE 寄存器并等待其读取"app"?

此致、

科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cory:

    补丁似乎在使用正确的中断、但从 EEPROM/主机加载补丁与在 PD 控制器上运行补丁之间可能存在延迟。 最好同时等待该中断、然后轮询模式寄存器。

    谢谢。此致、

    克里斯