This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:负电压源应用电路

Guru**** 2385390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187440/tps543c20a-application-circuit-for-negative-voltage-sourcing

器件型号:TPS543C20A

是否可以使用 TPS543C20A 提供负电压。

如果需要、请分享 用于负电压源的 TPS543C20A 稳压器的应用电路。

谢谢!!!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vankat、  

    您是否指的是反相降压/升压配置、其中 VOUT 可以为负?  

    请说明、我将此任务分配给 Britton、一旦您提供更多详细信息、他就可以提供帮助。   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    可以。 我们正在寻找 Vout 可以为负的配置。

    谢谢。

    文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不使用 TPS543C20A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    是的、可以使用 TPS543C20A 来提供负电压。 我们没有专门将 TPS543C20A 置于反相降压/升压拓扑中的参考设计、但以下资源将为您提供指导: https://www.ti.com/lit/an/slyt286/slyt286.pdf?ts TPS5465560300&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    "在反相降压/升压拓扑中使用降压转换器"是由我们之前的一名应用工程师编写的、与 TPS543C20A 相关。


    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您解决我们的问题。  

    现在我们来看看此稳压器是否可用于在电流小于1.4A 时提供0.9V 电压。 我们使用 Webench 检查所需的设置。 但我们得到以下误差。 请告知我们、以下设置是否存在设计限制。 我们不担心用例的效率。

    请帮助解决此问题。

    谢谢。

    文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:  

    Webench 具有指导用户进行优化解决方案的设计局限性。 您将无法从如上所示的窗口中选择较低的斜坡设置、但您可以通过另一种方式查看这些结果: 1) 1)选择占位符 IOUT (如2A)更新设计3)从此新窗口中、您可以调整输出电流并计算新结果。 (下图)

    您是否愿意将 TPS543C20A 用于小于1.4A 的应用? 如果您有任何设计目标希望与我们分享、我可以为您的应用提供一些降压转换器建议

    此致、  

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Britton 的快速响应!!!

    我将尝试它。

    我对将 TPS543C20A 用于0.9V/0.8A 用例特别感兴趣。 我们将 TPS543C20A 用作以下电压的供电选项、对于某些低效率不是问题的测试板、其电流范围为0.5A 至38A。

    如果测试器噪声低于10mVpp、我们还需要符合规范。

    请分享您对此的看法。

    谢谢。

    文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:  


    如果应用需要高达38A 的电流、但在轻负载下低效率无关紧要、TPS543C20A 是一个不错的选择。

    仿真确实估计、在您的规格下、Vout pk-pk 纹波明显小于10mVpp。

    我建议您使用 Excel 计算器工具和检查清单、这些工具和清单可在完成设计时从产品页面下载。 在原理图定稿后、您可以联系我们以查看原理图。 (TPS543C20A 数据表、产品信息与支持| TI.com)

    此致!

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持 Britton!!!

    当原理图可用时、我会将其发送出去以供审核。

    -Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    还有一个查询。

    请告诉我应如何在 TPS543C20A 中连接 EN 引脚。

    1) 1)数据表中的"电源正常和使能"部分并不清楚这方面的信息。  

    2) 2) Webench 生成无需连接到 EN 引脚的电路。

    EN 引脚的电压范围应该是多少、EN 引脚上用于激活 IC 的阈值电压应该是多少。

    谢谢。

    文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    很乐意提供帮助。 EN 引脚上的最大电压为5.5V、打开 EN 的阈值为1.6V。 此信息可以在产品数据表的表7.3和7.5中找到。

    我们通常建议为 EN 使用5V 电压。

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    "你在担心什么?"

    我们目前正在基于 TPS543C20A 为我们的设计设计设计设计设计设计电路板布局布线。 我们有几个问题-

    在 DS 的第44页中、它规定在焊盘周围保持70um 额外的阻焊层开孔。 造成这种情况的原因是什么、我们能否使阻焊层与焊锡膏完全相同?

    在 DS 的第45页中、建议 IC 散热焊盘下方的焊锡膏图案采用覆盖71%区域的栅格形式。 这背后的原因是什么?

    请帮助解答这些问题。

    谢谢。

    文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:  

    在制造电路板时、误差幅度很小。 我们建议第44页上有70um 的额外空间、以便阻焊层 不可能覆盖焊盘。

    对于第45页、 我们建议用焊膏覆盖71%的面积、因为加热后焊膏会膨胀。

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!我们将按照数据表遵循指南。

    我们比较了数据表布局和评估板布局。 我们需要作出这种澄清。

    1) PCB 顶层的 AGND 平面连接到评估板中的 PIN-27 (GND)。

    在数据表中、AGND 平面连接到29号引脚(AGND)。  

    我们在设计中应采用哪种方法?

    2) 2)我们已为 AGND 添加了顶层平面、但尚未将直通过孔连接 到 GND 平面我们已将其路由至引脚29、并通过引脚29将其连接到中心焊盘。(根据数据表中的建议)请告知我们这是否可行。  

    请澄清。

    谢谢。

    文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    妥善做法是创建一个 AGND 平面、并仅通过中心焊盘将 AGND 连接到 PGND。 这样做是为了使 AGND 成为安静的 GND (与有噪声的 PGND 平面相比)。 连接到 AGND 的引脚使用非常小的电流源来读取引脚上的电压。 这些引脚要求高精度、而低噪声 AGND 平面有助于实现这些精度。

    这是数据表中概述的方法。 看起来您已经采用了此方法、因此您处于正确的方向。

    此致、
    布里顿