请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27546-G1 主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO
您好!
我收到并连接了 EV2400、PWR702评估模块、锂电池和负载/充电器(见下图)

我打开了 bqStudio、在选择电量监测计(0546_2_01-bq27546G1.bqz)时、收到以下错误。

我单击"确定"以继续。
EV2400被认为是 V0.18、 未检测到 BQ 模块。

下面是我为解决此问题所做的操作:
1) 1)将 EV2400固件更新为 V0.32。 没有变化
2) 2)复位 EV2400。 没有变化
3) 3)拔下并重新插上 EV2400。 没有变化
4)确认所有网络上的电压是否正确(SDA:2.5V、SCL:2.5V、VCC:2.5V、CEL+:4.0V、CEL-:0V、 TERM+:4.0V、TERM-:0V)。 一切看起来都正确
5) 5) 5)添加交替 I2C 器件地址0xAA。 没有变化

我是否可以执行任何其他故障排除步骤?