This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27546-G1:bqStudio:未检测 BQ27546G1

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202436/bq27546-g1-bqstudio-does-not-detect-bq27546g1

器件型号:BQ27546-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

您好!  

我收到并连接了 EV2400、PWR702评估模块、锂电池和负载/充电器(见下图)

我打开了 bqStudio、在选择电量监测计(0546_2_01-bq27546G1.bqz)时、收到以下错误。

我单击"确定"以继续。

EV2400被认为是 V0.18、 未检测到 BQ 模块。

下面是我为解决此问题所做的操作:

1) 1)将 EV2400固件更新为 V0.32。  没有变化

2) 2)复位 EV2400。  没有变化

3) 3)拔下并重新插上 EV2400。 没有变化

4)确认所有网络上的电压是否正确(SDA:2.5V、SCL:2.5V、VCC:2.5V、CEL+:4.0V、CEL-:0V、 TERM+:4.0V、TERM-:0V)。 一切看起来都正确

5) 5) 5)添加交替 I2C 器件地址0xAA。 没有变化

我是否可以执行任何其他故障排除步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我将 I2C PWR702到 EV2400电缆更改为新电缆、然后修复了它!

    谢谢。

    迈克尔