This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82816:原理图审阅

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202388/tpsm82816-schematic-review

器件型号:TPSM82816
主题中讨论的其他器件:TPS62873

您好!

我的客户请求 TI 审核 TPSM82816SIER 设计。

请检查以下电路是否有任何问题?

e2e.ti.com/.../TPSM82816SIER.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    感谢您提供原理图。  看起来还不错

    3个电源轨中每个电源轨的输出电容都可能接近所需的最小电容。  这是正常的。  您还应该在负载上具有更多的电容、这应该会提高瞬态性能。

    针对最小输出电容正确计算了 Cff 值。  如果负载处有显著的额外电容、则 Cff 可能可以稍微增加一点。  您还可以减小 FB 电阻器的值、这将提供更大的 Cff 值。  Cff 值越大可能越常用、因此获得起来也会更容易一些。

    对于其他3个电源轨、您需要多大的电流?  由于它们也会消耗5V 的输入电压、因此您可以使用输入电压较低的器件、例如 TPS62873。  该器件还具有可直接调节输出电压(对于1V 电压轨)的 I2C。

    谢谢。

    克里斯