请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM82816 主题中讨论的其他器件:TPS62873
您好!
我的客户请求 TI 审核 TPSM82816SIER 设计。
请检查以下电路是否有任何问题?
e2e.ti.com/.../TPSM82816SIER.pdf
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户请求 TI 审核 TPSM82816SIER 设计。
请检查以下电路是否有任何问题?
e2e.ti.com/.../TPSM82816SIER.pdf
谢谢你。
JH
您好、JH:
感谢您提供原理图。 看起来还不错
3个电源轨中每个电源轨的输出电容都可能接近所需的最小电容。 这是正常的。 您还应该在负载上具有更多的电容、这应该会提高瞬态性能。
针对最小输出电容正确计算了 Cff 值。 如果负载处有显著的额外电容、则 Cff 可能可以稍微增加一点。 您还可以减小 FB 电阻器的值、这将提供更大的 Cff 值。 Cff 值越大可能越常用、因此获得起来也会更容易一些。
对于其他3个电源轨、您需要多大的电流? 由于它们也会消耗5V 的输入电压、因此您可以使用输入电压较低的器件、例如 TPS62873。 该器件还具有可直接调节输出电压(对于1V 电压轨)的 I2C。
谢谢。
克里斯