请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5067 您好!
我们根据下图将 LM5067用于-48V、10A 系统。 请告诉我、我们的电路可按预期工作。 主要要求是保护系统免受意外输入反转的影响。 添加两个具有来自 LM5067的单栅极信号的 NMOS、以避免反向输入极性。
此致、
维韦克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.