This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:反极性保护

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201886/lm5067-reverse-polarity-protection

器件型号:LM5067

您好!

我们根据下图将 LM5067用于-48V、10A 系统。 请告诉我、我们的电路可按预期工作。 主要要求是保护系统免受意外输入反转的影响。 添加两个具有来自 LM5067的单栅极信号的 NMOS、以避免反向输入极性。

此致、

维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您联系我们。 从输入反极性保护的角度来看、电路看起来没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    需要进一步澄清一点、栅极引脚能够 驱动两个 NMOS?

    此致、

    Vivek K D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、GATE 引脚能够驱动背靠背 NMOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的支持。