主题中讨论的其他器件: TPS922053
我们目前使用 LM3414HV、但它会产生 EMI、需要庞大的输入滤波器。 这是个问题、因为我们正在尝试同时降低灯的成本和尺寸。
我们希望使用同一器件来驱动至少两个不同的高功率 LED 阵列、一个是24V 电源的1.4A 和~18V、另一个是12V 至24V 电源的1A 和~9V。
是否仍然有任何降压 LED 驱动器都需要 EMI 滤波器?
或者是否有一些较新的拓扑或技术可以充分降低 EMI、从而无需使用 EMI 滤波器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们目前使用 LM3414HV、但它会产生 EMI、需要庞大的输入滤波器。 这是个问题、因为我们正在尝试同时降低灯的成本和尺寸。
我们希望使用同一器件来驱动至少两个不同的高功率 LED 阵列、一个是24V 电源的1.4A 和~18V、另一个是12V 至24V 电源的1A 和~9V。
是否仍然有任何降压 LED 驱动器都需要 EMI 滤波器?
或者是否有一些较新的拓扑或技术可以充分降低 EMI、从而无需使用 EMI 滤波器?
这是一种工业应用、而不是汽车应用。 但是、由于环境温度通常较高、我们倾向于采用汽车级器件。
LM3414HV 是灌封模块的一部分、我只是部分进行了反向工程。 某些元件值还有待确定。 下面的原理图用虚线表示注入模块的电路、用虚线表示 PCB 上的主要外部元件。 该产品还包含一个可提供温度监控和 PWM 调光功能的微控制器。
LM3414HV 的275kHz 时钟及其谐波是造成 EMI 过量的明显原因。
可以通过添加 EMI 滤波器来解决这一问题、但产品内部的空间限制使这个问题变得很困难。
这是询问其他不需要 EMI 滤波器的 LED 驱动器的主要原因。