This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:可通过使用不同的 IC 消除 EMI 滤波器

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV, TPS922053
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197252/lm3414hv-possibility-of-eliminating-emi-filter-by-using-different-ic

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件: TPS922053

我们目前使用 LM3414HV、但它会产生 EMI、需要庞大的输入滤波器。 这是个问题、因为我们正在尝试同时降低灯的成本和尺寸。

我们希望使用同一器件来驱动至少两个不同的高功率 LED 阵列、一个是24V 电源的1.4A 和~18V、另一个是12V 至24V 电源的1A 和~9V。

是否仍然有任何降压 LED 驱动器都需要 EMI 滤波器?

或者是否有一些较新的拓扑或技术可以充分降低 EMI、从而无需使用 EMI 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔  

    这是汽车应用吗? 您能否共享原理图? 超过要求的频率范围是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种工业应用、而不是汽车应用。 但是、由于环境温度通常较高、我们倾向于采用汽车级器件。

    LM3414HV 是灌封模块的一部分、我只是部分进行了反向工程。 某些元件值还有待确定。 下面的原理图用虚线表示注入模块的电路、用虚线表示 PCB 上的主要外部元件。 该产品还包含一个可提供温度监控和 PWM 调光功能的微控制器。

    LM3414HV 的275kHz 时钟及其谐波是造成 EMI 过量的明显原因。

    可以通过添加 EMI 滤波器来解决这一问题、但产品内部的空间限制使这个问题变得很困难。

    这是询问其他不需要 EMI 滤波器的 LED 驱动器的主要原因。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们有一款全新的降压 LED 驱动器器件 TPS922053、它具有可降低 EMI 的扩频频谱、 似乎非常适合 您的需求。 如果您对它感兴趣、请告诉我。