This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25910EVM-854:BQ25910充电电流不准确

Guru**** 2533480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898, BQ25910EVM-854, BQ25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201248/bq25910evm-854-inaccurate-charging-current-of-bq25910

器件型号:BQ25910EVM-854
主题中讨论的其他器件: BQ25910、BQ25898

大家好、

现在我正在对 BQ25910EVM-854进行测试、发现测量的充电电流与 GUI 上的设定值不匹配。

该平台是 BQ25910EVM-854、具有5V 输入电压和5A 输入电流限制的电源。 将充电电流设置为2950mA、而测量的电流约为2300mA、并在充电期间不断降低。

当其低于2300mA 时、测量的充电电流可能与设定值匹配。

GUI 如下所示。 从 BQ25910读取的寄存器显示充电器在 CC 周期内工作、这很奇怪、为什么充电电流在 CC 周期内发生变化。

请帮助解决这个问题。

GUI 和基准测试照片的屏幕截图如下所示。

BRS

资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在执行测试时、通过上拉 CE 引脚禁用 BQ25898。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    您是否可以重新读取寄存器并确认没有报告 DPM 或热故障?  另外、您可以尽可能靠近欧斯博的 VBUS、BAT 和 GND 引脚测量电池和 VBUS 电压。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    明白了。 测试的目的是什么?

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    我正在尝试诊断充电电流为什么会缓慢下降。  通常、这种情况仅在裸片温度升高时发生。  但是、如果发生这种情况、充电器将报告热故障。

    此致、

    杰夫