请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25910EVM-854 主题中讨论的其他器件: BQ25910、BQ25898
大家好、
现在我正在对 BQ25910EVM-854进行测试、发现测量的充电电流与 GUI 上的设定值不匹配。
该平台是 BQ25910EVM-854、具有5V 输入电压和5A 输入电流限制的电源。 将充电电流设置为2950mA、而测量的电流约为2300mA、并在充电期间不断降低。
当其低于2300mA 时、测量的充电电流可能与设定值匹配。
GUI 如下所示。 从 BQ25910读取的寄存器显示充电器在 CC 周期内工作、这很奇怪、为什么充电电流在 CC 周期内发生变化。
请帮助解决这个问题。
GUI 和基准测试照片的屏幕截图如下所示。
BRS
资旭