请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792EVM 主题中讨论的其他器件:BQ25792
您好
我们使用的是 bq25792 EVM、
1) 1)我已经安装了所有分流器、以5V 和1A 的输入电压给出、并且 IC 的 PROG 引脚(电阻器)短接至750kHz 的1s、且 IEM 在 VSYS 引脚中作为充电输出电压为1V
2) 2) EVM 板中的 LED 闪烁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们使用的是 bq25792 EVM、
1) 1)我已经安装了所有分流器、以5V 和1A 的输入电压给出、并且 IC 的 PROG 引脚(电阻器)短接至750kHz 的1s、且 IEM 在 VSYS 引脚中作为充电输出电压为1V
2) 2) EVM 板中的 LED 闪烁