This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:BQ25792EVM

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200425/bq25792evm-bq25792evm

器件型号:BQ25792EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25792

您好  

我们使用的是 bq25792 EVM、

1) 1)我已经安装了所有分流器、以5V 和1A 的输入电压给出、并且 IC 的 PROG 引脚(电阻器)短接至750kHz 的1s、且 IEM 在 VSYS 引脚中作为充电输出电压为1V

2) 2) EVM 板中的 LED 闪烁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subash:

    电池或模拟电池是否连接到 BAT?  如果不是、如果您移除/CE 引脚分流器、输出是否稳定至~3.5V?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我移除了 jp17分流器、输出未稳定至3.5V 静止1v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以连接负载(电池)以获得3.5V 电压、也可以在 SYS 引脚中没有电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subash:

    是否安装了 ILIM_HIZ 跳线(JP13或 JP14)以设置1.5A 或0.5A 输入电流限制? 您是否遵循 EVM 用户指南测试程序?   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IAM 按照测试程序进行、我需要使用 GUI 将充电器设置更改为快速充电器、但将更改为快速充电、重置为无充电器、我已禁用看门狗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subash、

    您能否发送测试设置的图片?  在 EVM 的 VIN 引脚上连接的电源的电流限制是多少?

    此致、

    杰夫