This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:示例代码不唤醒 BQ79616堆栈

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, CODECOMPOSER, BQ79600EVM, USB2ANY, BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199797/bq79600evm-sample-code-do-no-wakeup-to-bq79616-stack

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:BQ79616CODECOMPOSERUSB2ANYTMS5701224BQ79600-Q1

您好!

一个月前、我运行了包含五个器件的 BQ79616堆栈的 BQ79600。 我现在有机会在 BQ AutoEvalSoftware 与任何 USB 相连的情况下研究许多功能。

旧线程:

BQ79616EVM-021:IC 与 EVM 之间的 BQ79616通信问题

µCotroller、现在我想在不使用 BQAutoEval GUI 的情况下切换到 μ C 板。

现在我有一个新的通信问题  BQ79600_UART_BQ7960.1.0 Sample_Code_

这些电路板连接在一起、如 sluuc57a.pdf 第11/25页的说明所示

我安装了 CodeComposer 版本:12.2.0.00009并导入了  MySecure 软件版本 18-Aug-20中的 BQ79600_UART_MySecure Sample_Code_ 1.0

 

因此、现在我更改了五板配置的设置、

我还尝试将 Sillicon 版本更改为 A0 ,没有影响。

下面是设置视图:

使用 BQAutoEval:

设置更改为  

 BQ79600EVM 和 TMS570 LaunchPad 连接

读数全部为零。 电路板堆栈未唤醒!

因此、查看 BQ79600板的 RX 引脚会显示与用于唤醒的示例代码和 BQAutoEval GUI 相同的行为。

BQAutoEval 唤醒 大约2、8ms  

UART 示例代码 约为2、8ms   、但通过此堆栈、不会唤醒

如何理解该问题并强制唤醒堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:
    BQ79600芯片不会触发输出 COMH COML 引脚 、但 VIO 为3、3V

    松开示例代码时、有什么想法为什么即使 RX 输入信号也没有 BQ79600芯片输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    当您运行示例代码时、是否 看到 BQ79600 WAKEUP?。  在您共享的 pic 中、我看到您正在将 TMS570正确连接到 BQ79600、但我看到没有用于 BQ79600的电源。 除了从 TMS570到 BQ79600的 VIO 输入外、还应向 BQ79600提供额外的12V 电源、类似于连接 USB2ANY 时的方式。  

    如果连接正常且您仍然看到问题,请 使用逻辑分析仪捕获 UART 日志(探测 RX 和 TX) 并与我们共享。

    此致、

    拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    我没有将电源连接到 BQ79600板。 手册上没有这方面的说明。 如果您查看 PDF、您可以阅读:

    •确保 BQ79600EVM 上的 J6跳线连接在位置1-2 (默认)、以将3.3V 电源从 LaunchPad 连接到 BQ79600-Q1 VIO 引脚。 TMS5701224微控制器不支持5V 选项,因此在连接至 LaunchPad 时避免以5V 电压为 VIO 引脚供电............... 默认情况下、TMS570 LaunchPad 由主机上的 USB 端口供电。

    因此我假设不需要外部供电。  

    我不想损坏 BQ79600

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    如下图所示、确保 J1和 J3设置为12V、并为 BQ79600提供12V 电源。 因此、您应该能够与 BQ79600进行通信。 请尝试以下操作  

    此致、

    拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    来指导我应用12伏电压。 但是、您能否建议将此提示写入用户手册中、如 sluuc57a.pdf 第11/25页。

    因此、仅施加5V 电压会损坏 BQ79600、而不是12V……

    这将在未来帮助很多人,当它清楚,如何处理

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    感谢您的评论。 如果您将  J1和 J3设置为 5V、那么您应该能够使用5V (连接到5V 引脚)作为 BQ79600的电源。 该文档详细介绍了如何连接 TMS570和 BQ79600,但没有明确提及 BQ79600/BQ79718的电源。 我们将查看用户手册并进行相应更新。

    此致、

    拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    我移除了 J1和 J3跳线并将5V 引脚(每个引脚的引脚3)连接到 TMS570板上接头的 M_5V 引脚。
    BQ79600以来自 TMS570板 USB 的5V 电压运行。 无需额外的电源即可为 BQ79600板供电。

    但是、似乎没有 简单的跳线通过 TMS570电源的5V 为 BQ79600板供电。 如果您计划有一天重新设计、那会很好。