大家好、我已经为 TPS6521901加电、这里是 LDO1的输出。 我使用10k 电阻器将 VSEL 引脚下拉至低电平、期望输出电压为1.8V。 但在初始启动后、它确实上升到了2.2V、如下所示。 我假设它被其连接的芯片中的过压保护二极管限制在2.2V。

如果我断开 LDO1的输出(移除 R168)并使用 LDO3给电路板馈电、则可以为电路板获得理想的1.8V 电源。 我还可以测量 LDO1、它的电压为1.8V、因为它未连接到任何东西时应该是如此。
对造成这种转变的原因有什么建议吗?
它连接到当前没有代码的 AM6232、因此应该没有 I2C 交互。