This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:所获得的 LDO1电压和# 39;t 保持在1.8V

Guru**** 2813465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201488/tps65219-ldo1-voltage-won-t-stay-at-1-8v

器件型号:TPS65219

大家好、我已经为  TPS6521901加电、这里是 LDO1的输出。 我使用10k 电阻器将 VSEL 引脚下拉至低电平、期望输出电压为1.8V。 但在初始启动后、它确实上升到了2.2V、如下所示。 我假设它被其连接的芯片中的过压保护二极管限制在2.2V。  

如果我断开 LDO1的输出(移除 R168)并使用 LDO3给电路板馈电、则可以为电路板获得理想的1.8V 电源。 我还可以测量 LDO1、它的电压为1.8V、因为它未连接到任何东西时应该是如此。

对造成这种转变的原因有什么建议吗?  

它连接到当前没有代码的 AM6232、因此应该没有 I2C 交互。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您使用 E2E! 我查看了示波器捕获、LDO1似乎从正确的电压开始(当 VSEL_SD=LOW 时、LDO1=1.8V)、但大约在20ms 后变为更高的电压。  nRSTOUT 被编程为在启用 LDO1大约20ms 后变为高电平、因此 我们可以说 nRSTOUT 变为高电平后、问题立即开始发生。   

    您是否为 eMMC 使用 LDO1? 我们以前已经看到过由 IO 域之间的不匹配导致的此问题。 RESETSTATz 在3.3V 域上、eMMC IO 在1.8V 域上。 您能否通过专用 E2E 共享您的原理图(包括 PMIC、处理器、eMMC 和复位方案)、以便我们来看看?   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您提供的信息。 绝对正确! 复位线是3V3逻辑电路。 我已在缓冲器中剪切和捆扎、现在稳压器可以正常启动。 再次感谢您