This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TPS3808问题

Guru**** 2523450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201689/tps3808-questions-of-tps3808

器件型号:TPS3808

尊敬的团队:

我正在为我的项目设计1个复位、我参考另一个板、我对感应输入有疑问、

R221 NC 意味着当 VDD 1p8正常工作且 CT 控制仍然存在延迟时间时、REST 功能将起作用? 对吧?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您提出的问题、R221应是分压器的下拉电阻器部分。 如果用户希望使用 VDD_3p3电源轨而不是 VDD_1p8、则需要一个分压器。 如果您在 R221中放置一个10Kohm 电阻器、当 VDD 为3.3V 时、检测引脚的电压为1.813V。  

    由 CT 引脚上的电容器配置的延迟与 SENSE 引脚上的电阻器配置无关。  

    杰西