您好!
我有一位客户有兴趣在反相降压/升压配置中将 LM5170用于以下方面:
Vin = 48V (如果需要、可以更低) 
VOUT =-5V 至-7V 
IOUT =+/- 50A (双向电流) 
高达~2-3kW 的并行设计 
他需要拉电流和灌电流~50A、同时保持恒定的 Vout。
使用 LM5170是否可以实现反相降压/升压配置? 您对此用例有任何疑问吗?
"实际的最大开关频率是多少?" 数据表规定为500kHz。 它们以500kHz 的频率运行是否有任何问题?
提前感谢您的支持。
此致、 
布赖恩·戈瑟林