This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:反相降压/升压配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201093/lm5170-inverting-buck-boost-configuration

器件型号:LM5170

您好!

我有一位客户有兴趣在反相降压/升压配置中将 LM5170用于以下方面:

Vin = 48V (如果需要、可以更低)
VOUT =-5V 至-7V
IOUT =+/- 50A (双向电流)
高达~2-3kW 的并行设计

他需要拉电流和灌电流~50A、同时保持恒定的 Vout。

使用 LM5170是否可以实现反相降压/升压配置?  您对此用例有任何疑问吗?

"实际的最大开关频率是多少?"  数据表规定为500kHz。  它们以500kHz 的频率运行是否有任何问题?

提前感谢您的支持。

此致、
布赖恩·戈瑟林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    我找不到任何使用 LM5170的反相拓扑的参考设计。
    几个感测引脚不能为负值、因此我不确定是否能够轻松实现逆变器、但我会从一位在这款器件上拥有更多经验的同事那里获得反馈、并且明天之前向您提供最新进展。

    关于开关频率、它可以设置为最大500kHz。 一般而言、我建议对绝对最大值保留较小的安全裕度、因此在最坏的情况下、器件绝不会超过任何 ABS 最大限制、但这是设计首选项。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我希望您可以像在常规降压转换器一样、在 IBB 配置中配置 LM5170。  我从未见过多相 IBB、但我不明白您为什么无法进行多相 IBB。

    期待您的团队提供更多反馈。

    此致、
    布赖恩·戈瑟林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,

    是的、您可以将 LM5170用于反相降压/升压配置。

    500kHz 开关频率的主要考虑因素应该是 MOSFET 的损耗/热量。 因此、大多数高功率应用的运行频率大约为100kHz。

    此致、

    冯志