This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060A:所需输入电压范围下的调节问题

Guru**** 2382360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192954/tps54060a-regulation-problem-at-the-desired-input-voltage-range

器件型号:TPS54060A

您好!

TPS54060A 电路设计用于根据 Excel 工具和 WEBENCH 降低7.5V - 48V 输入电压、但当输入电压低于9V 时、输出电压不正确。 附上电路原理图和测量结果。

10u 电容器的额定电压为50V。 对于点火引脚、VCC 用100k 和20.5k 电阻器进行分配。


我们的设计出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egermen、

    感谢您在我们的设计中使用 TPS54060A。 您能否指定每个示波器屏幕截图中的波形代表什么?

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、通道1 (黄色)是输入电压、通道2 (蓝色)是输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egermen、

    负责该部件的工程师是 OOO、本周还会回来。 与此同时、您能否发送一下您的 PCB 布局的屏幕截图。 此外、请在示波器屏幕截图中包含输出电流以及输入和输出电压、以便我们更好地为您提供帮助。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端没有负载、因此我们无法测量输出电流。 此外、当输出电压设置为5V 时、也不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这一问题是否有进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当输入电压低于输出电压时(旁路模式)、TPS54060A 的输出电压是否与输入电压相等? 如果可以、如何调节 UVLO? 该电路包括我们在本例中要运行的3.3V 后置 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egemen、

    TPS54060A 没有固有低压降模式控制。 它将保持尽可能长的时间、直到引导至 PH 电压降至2.1V 以下

    关于波形、您能否提供 COMP、VOUT、SW 和 SS 的示波器截图? 我在第一张图上感到困惑、因为看起来 Vin 下降至低电平、然后再次上升。 当您拍摄上述示波器照片时、您的操作条件是什么?

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动而关闭此线程。

    此致、

    理查德