This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010A:Vref 的温度图

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195419/lmr14010a-temperature-plots-for-vref

器件型号:LMR14010A

我们目前将 LMR14010A 用于相对时间关键的应用。

您能否 提供一些温度范围内 Vref 精度的温度图? 产品说明书似乎没有提供这些参数。 我们知道这是 规格的+/-3.2 ish % DC、但即使是 典型曲线、也能看到它确实是一个不错的结果。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将联系使用此器件的团队、以查看是否提供此数据。  

    敬请期待下周早些时候的答复。  

    此致、  

    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:  

    我们需要的是器件的一致性与温度之间的关系、而不是初始精度。

    如果我们没有可用的信息、那么我们也可以采用其他解决方案、这些解决方案可以在相对相似、可以获得且成本可以比较的电路中实现<=1%的直流电。

    我们将 UVLO 启用设置为7V。 9V 至32V 输入电压(对于输入瞬变、为40V pk)最小允许 Imax 为0.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白。 让我从团队那里获得一些 关于您所请求数据可用性的其他信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在咨询内部团队后、我们没有此器件的 Vref 温度曲线。

    很抱歉给您带来不便。  

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否推荐一个在具有该曲线的类似电路中满足<=1%直流的注射?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法找到<= 1%的 DC、但这一项已接近:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr36506-q1.pdf?ts = 1677698044287&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMR36506-Q1

    基准电压为-1.5%至+1%。  

    我将把这个帖子分配给本月 E2E 的主管工程师。 它们目前是 OOO、因此响应将延迟。

    此致、

    理查德