我们目前将 LMR14010A 用于相对时间关键的应用。
您能否 提供一些温度范围内 Vref 精度的温度图? 产品说明书似乎没有提供这些参数。 我们知道这是 规格的+/-3.2 ish % DC、但即使是 典型曲线、也能看到它确实是一个不错的结果。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我无法找到<= 1%的 DC、但这一项已接近:
基准电压为-1.5%至+1%。
我将把这个帖子分配给本月 E2E 的主管工程师。 它们目前是 OOO、因此响应将延迟。
此致、
理查德