This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:TPS259824的 IMON 连接到 AMON 引脚

Guru**** 2390500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199049/ucd90320-imon-of-tps259824-connected-to-amon-pin

器件型号:UCD90320

您好,怡和:

我们需要使用 TPS259824的 IMON 并将其连接到 UCD90320的 AMON 以监控电流消耗。

由于 IMON 是 TPS259824的电流输出引脚、 因此 我需要 向您查看一些项目。

-

1. RADC 是否意味着 AMON 引脚到 GND 的电阻?

您能帮助我们提供它的典型值和最小值吗?

-

2.如果 IL (ADC 输入泄漏电流)=最大值:2uA,RADC =最大值:2.5k 欧姆

(1)因此 AMON 引脚到 GND 之间将存在 Vmax = 5mV =>正确吗?

(2)如果 RMON 为2.21k Ω、Iout = 6A、则有6*246uA/A = IMON 引脚流出1.476mA

a. VAMON (max)将为1.476mA *(2.21k//2.5k)= 1.731V

b:或电流流经 RMON。最小值为1.476mA - 2uA = 1.474mA。

因此、VAMON (min)将为1.474mA * 2.21k ohm = 3.258V?