您好,怡和:
我们需要使用 TPS259824的 IMON 并将其连接到 UCD90320的 AMON 以监控电流消耗。
由于 IMON 是 TPS259824的电流输出引脚、 因此 我需要 向您查看一些项目。

-
1. RADC 是否意味着 AMON 引脚到 GND 的电阻?
您能帮助我们提供它的典型值和最小值吗?
![]()
-
2.如果 IL (ADC 输入泄漏电流)=最大值:2uA,RADC =最大值:2.5k 欧姆
(1)因此 AMON 引脚到 GND 之间将存在 Vmax = 5mV =>正确吗?
(2)如果 RMON 为2.21k Ω、Iout = 6A、则有6*246uA/A = IMON 引脚流出1.476mA
a. VAMON (max)将为1.476mA *(2.21k//2.5k)= 1.731V
b:或电流流经 RMON。最小值为1.476mA - 2uA = 1.474mA。
因此、VAMON (min)将为1.474mA * 2.21k ohm = 3.258V?