This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:VCOMP 电压控制

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199905/ucc28180-vcomp-voltage-control

器件型号:UCC28180

您好!

我们的客户询问 VCOMP 电压限制。 您能否告诉我们、除了-0.3V 至7V 的绝对最大额定值外、是否有限制。

此问题的背景是、他将尝试通过外部电压源操纵 VCOMP 电压来改变响应。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您对 UCC28180提出疑问。

    是的、您可以在 VCOMP 上操纵此电压、但可通过它来将电压保持在5V。 除此之外、您可能还需要与源极串联阻抗、以限制 UVLO 故障期间的快速放电电流。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、您好!

    感谢您的反馈。 您能告诉我们为什么他应该保持5V 的电压。 这来自5V GM 放大器基准电压。 我了解到、5V 外部源+串联阻抗是我们提高环路响应的建议。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,三俊郎

    是的、正如您说过的、5V 是 GM 放大器电压所致。

    渐变、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San、您好!

    感谢您的答复。 让我来回顾一下我们的讨论。

    [客户问题]

    除了 VCOMP 上-0.3V 至7V 的绝对最大额定值外是否有任何限制、他尝试通过控制 VCPMP 电压来调整环路响应。

    [答案]

    这是可用的。 但是、客户需要关注阻抗、以限制 UVLO 处的 UVLO 快速放电电流。 还保持5V 基准电压、因为在正常运行中、环路往往在 VCOMP 上的5V 基准电压下工作。

    如果我的理解不正确、请更正我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,三俊郎

    您的澄清是正确的。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish-San,

    非常感谢。 我将向客户反馈您的建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢你。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什