您好!
我们的客户询问 VCOMP 电压限制。 您能否告诉我们、除了-0.3V 至7V 的绝对最大额定值外、是否有限制。
此问题的背景是、他将尝试通过外部电压源操纵 VCOMP 电压来改变响应。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Harish-San、您好!
感谢您的答复。 让我来回顾一下我们的讨论。
[客户问题]
除了 VCOMP 上-0.3V 至7V 的绝对最大额定值外是否有任何限制、他尝试通过控制 VCPMP 电压来调整环路响应。
[答案]
这是可用的。 但是、客户需要关注阻抗、以限制 UVLO 处的 UVLO 快速放电电流。 还保持5V 基准电压、因为在正常运行中、环路往往在 VCOMP 上的5V 基准电压下工作。
如果我的理解不正确、请更正我。
此致、